16.06.2023 20:56 | |
Beigetreten: 05.08.2019 Letzter Bes: 06.08.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan Ich hatte noch Kontakt mit dem Wago Support und diese haben mir bestätigt, dass ich die richtige Datei und die dazugehörige Firmware verwende. Trotzdem habe ich heute Nachmittag bis in den Abend noch verschiedene Konstellationen ausprobiert, jedoch mit keinem Erfolg. Im Anhang sind noch die Printscreens mit den Diagnosemeldungen. Direkt über die Onlien Zugänge ist der wago Knoten erreichbar, unter der entsprechenden SPS dann nicht mehr. Ich weiss langsam auch nicht mehr weiter. Gruss Urs Dateianhangwago 750-377.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ursChAg am: 06/16/2023 20:57:41 |
|
Folgen Sie uns auf