25.08.2023 10:07 | |
Beigetreten: 24.04.2020 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Moin zusammen. Es liegen zwar einige Jahre dazwischen, aber es scheint, dass das Problem nach wie vor existiert. Bei mir hat jetzt Soft- und Hardware komplett übersetzen und in die CPU laden das Problem gelöst. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist, dass wenn die Interlockbedingung nicht erfüllt ist, bzw. die Supervisionbedingung erfüllt ist, wird der Entsprechende Schritt nicht farblich markiert. Manchmal, wenn ich an der Steuerung/Programm nichts geändert habe, werden entsprechende Bausteine bei den jeweiligen Störungen farblich markiert. Woran kann das liegen und wie kann das behoben werden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/19/2023 12:02:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf