12.10.2023 12:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Wie kann eine E-Mail auf dem MTP automatisch erstellt werden, um Alarme zu versenden? Um eine E-Mail automatisch zu erstellen, wird mit Hilfe der Systemfunktion StarteProgramm das Shell-Skript runEvolution.sh zum Start der vorinstallierten E-Mail-Client-App des Systems aufgerufen. Der Aufruf der Systemfunktion kann innerhalb eines Skriptes oder innerhalb einer projektierten Funktionsliste erfolgen: try {
Folgende Steuerzeichen können im Text verwendet werden:
Weiterhin könnte folgender Parameter verwendet werden:
So sieht der geöffnete E-Mail-Client aus: (der Start dauert einige wenige Sekunden)
Hinweis: Um E-Mails automatisiert zu versenden kann die Edge App SendMail genutzt werden. |
Folgen Sie uns auf