09.10.2023 08:11 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 3981 Bewertung: (594)
|
Hi, keine Ahnung wo Dein Problem ist - Laut Operationsliste kann bei allen CPUs XOR bei KOP verwendet werden. Guckst Du hier: SIMATIC Vergleichsliste für S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500Gruß Towome |
|
|
10.10.2023 04:42 | |
Beigetreten: 24.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Towome, mein Problem ist nicht die wortweise Verknüpfung als XOR, sondern die bitweise, die nur in FUP bereitgestellt wird. P.S.: Das Verhältnis von Anmeldedatum und Beiträgen bei mir sollte eigentlich zu dem Schluß führen, daß ich nicht zu faul bin, Handbücher zu lesen und mir alles im Forum erklären zu lassen. |
Zuletzt bearbeitet von: Knut3333 am: 10/10/2023 04:46:36Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man gegen Deppen ins Feld zieht! |
|
Folgen Sie uns auf