16.03.2022 07:20 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 355 Bewertung:
|
siehe auch: Wobei ich die Anforderung habe, das sich das Format bei Sprachwechsel DE/EN automatisch umschaltet, was hier nicht der Fall ist. https://www.youtube.com/watch?v=cdPRh_Y08PA Hier wird ein EA Feld verwendet, welches bei Sprachwechsel auch das Format anpasst. Funktioniert bei mir leider nur, so lange ich nicht "myDate.toLocaleString()" verwende um UTC zu local umzuwandeln. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/16/2022 12:21:04Video eingebettet. If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
29.11.2023 05:31 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 355 Bewertung:
|
Mal die V19 testen, da gibt es nun anscheinend ein eigenes Control: Lieferfreigabe WinCC Unified V19 ES&RT - ID: 109820987 - Industry Support Siemens
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/30/2023 08:07:59Link optimized. If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf