07.01.2024 12:06 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 3193 Bewertung: (495)
|
Hallo Kai, ab WinCC Unified V18 steht die Schnttstellen-Eigenschaft Mehrsprachiger Text zur Verfügung. Im Gegensatz zu WinCC Comfort / Advanced ist der mehrsprachige Text allerdings nicht im Engineering zu sehen. Dort wird immer der "Platzhaltertext" aus der Projektierung angezeigt. Viele Grüße |
08.01.2024 11:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 3193 Bewertung: (495)
|
Hallo Kai, der Grund dafür, dass der "Mehrsprachige Text" bei einem hochgerüsteten Projekt nicht zur Auswahl steht liegt in der mit V18 eingeführten Funktion "Niedrigste Geräteversion". Darüber wird sichergestellt, dass ein Faceplate für die gewählte Geräteversion kompatibel ist. Hochgerüstete Faceplates sind dann aber zunächst für V17 kompatibel. Um dies zu ändern, muss die Geräteversion über das Kontextmenü in der Task-Card "Bibliotheken" hochgerüstet werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf