02.02.2021 16:07 | |||||||||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community, Nutzen Mit SIMATIC Logon
ist es möglich eine zentrale Benutzerverwaltung zu realisieren. Lizenzierung Der PC auf dem die zentrale Benutzerverwaltung realisiert wird, muss die entsprechenden Lizenzen besitzen.
Weitere Hinweise können in der Industry Mall im Editor "Produktinformation" eingesehen werden. Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 04/06/2021 10:23:25 |
|||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf