19.03.2024 07:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 3096 Bewertung: (483)
|
Hallo Collamat02, bei den Ausgabeformaten für Datum/Uhrzeit in WinC Unified gibt es sprachabhängige Formate und sprachunabhängige. Sobald das Format '@' und Kürzel wie 'dd', 'HH' oder ähnliches verwendet, ist das Format sprachunabhängig. Das bedeutet, dass sich das Format bei Sprachumschaltung nicht ändert. Wenn Du aber ein Format wie '{D} {T}' verwendest, dann ändert sich die Darstellung bei Sprachumschaltung. Das gilt allerdings nur, wenn Du für die Dynamisierung eine HMI-Variable vom Type DateTime verwendest. Wenn Du allerdings per Javascript mit toLocaleString eine Ausgabe erzeugst, dann ist das Ergebnis zum einen ein String und sollte auch ein String-Format verwenden und zum anderen wird die Ausgabe dann gänzlich über JavaScript gesteuert. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf