24.02.2024 20:01 | |
Beigetreten: 20.09.2023 Letzter Bes: 24.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich finde es vor allem komisch das nur der Q3 kurzfristig schaltet Lg Stefan |
24.02.2024 20:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Egal ob ein oder mehrere Relaisausgänge ... Meiner Meinung nach darf dies nicht sein. Ich würde die LOGO! reklamieren. Starte doch einen Support Request und frage bei Siemens direkt nach. |
03.05.2024 05:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Laut Siemens gibt es ein Firmware-Update, welches diesen Fehler (Ausgangsrelais Q3 schaltet kurz bei Spannungsaufschaltung der Logo) behebt. Hochrüstung für LOGO! 8.4 Grundgeräte von Firmware V1.84.01 auf V1.84.02 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
17.05.2024 09:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087)
|
Nein. Starte eine Support Request und melde Siemens direkt, dass das FW-Update nicht funktioniert hat. Hier im User-Forum kann dir keiner helfen. |
Folgen Sie uns auf