13.03.2024 08:03 | |
Beigetreten: 14.04.2023 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Also der Tipp mit den programmierten vs. projektierten Verbindung hat schonmal etwas gebracht. (Leider gingen die Vorkenntnisse dahingehend noch nicht tief genug) Wieder was gelernt. Jetzt ist es aber komischer weise so das es bei 2 von 3 TSEND/TRCV geht, beim letzten aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Der Besagte TSEND bleibt nach Aufruf im Status 7002 "Verbindung wird gerade aufgebaut (REQ irrelevant)" bzw. 80C4: "Temporärer Kommunikationsfehler: Die Verbindung kann derzeit nicht aufgebaut werden.
Auf der gegenüberliegenden Seite steht ebenfalls der Status 80C4 an. Beide Bausteine werden per SR-Glied angesteuert welche, wenn der Status "0" (Senden erfolgreich), wieder zurückgesetzt werden sollen. Der Status kommt aber nicht da sich keine Verbindung aufbaut. Kann es an der Verbindungs-ID liegen? Muss ich für jede programmierte Verbindung eine separate ID angeben, also auch in der anderen SPS? (Also statt 1,2,3 in der einen und 1,2,3 in der anderen dann 1,2,3,4,5,6?) Es ist ziemlich Rätselhaft.
Also wie gesagt. bei 2 von 3 Verbindungen, die absolut genauso programmiert wurden, funktioniert es, bei der 3. aber nicht. Ich hab keine Ahnung... |
Folgen Sie uns auf