17.01.2021 16:25 | |
Beigetreten: 15.01.2021 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem. Ich möchte mit einer S7 1512SP-1 PN und dem MB_Client eine Modbusverbindung zu einem SMA STP 9000TL - 20 aufbauen. Als Grundlage habe ich das Beispielprojekt von Siemens "ModbusTCP S71500_V14_V15.1" genommen und mir aus der S7 1513 die benötigten Bausteine kopiert und angepasst. Beim SMA Wechselrichter habe ich im Sunny Explorer den Modbus Server aktiviert. Im Holding Register Read kommen keine Daten an. (Siehe Anhang) Im Satus des MB_Client seht 7006 = Daten werden empfangen. Kurzzeitig ändert sich das für ca. 0,5 Sekunden in 7005 = Daten werden gesendet. und 8384 = lokal
remote 03 Fehler bei Datenwert für die Funktion 5 Dabei wechselt busy von 1 auf 0 und bei error ist es umgekehrt. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Karsten ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/18/2021 12:43:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.04.2025 06:13 | |
Beigetreten: 02.12.2020 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Wo finde ich das im Instanz DB? |
04.04.2025 09:34 | |
Beigetreten: 10.01.2012 Letzter Bes: 04.07.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Copy/Paste und glücklich sein, hier dieser Code läuft bei mir die letzten 4Jahre ohne Probleme wahrscheinlich sind die Modbus Adressen ähnlich SMA STP 9000TL - 20 <> bei mit SMA STP 15000TL - 30 Aufruf von "WechselrichterModbusFB" #WR1_Instance(IP1:=192, hier die Uinit ID 3 oder 3+ 123 beim ersten wechselrichter fehlt bei ihnen #MB_CLIENT_Instance.MB_Unit_ID
Das läuft bei mir in einer 1200er in TIA V20 Dateianhang0404_Code.txt (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 04/04/2025 09:49:33Code angehängt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf