21.07.2009 16:44 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo... Set ProcessSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf("Win32_Process")
|
03.08.2009 08:19 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo EService_UP, eine alternative wäre Sm@rtService mit dem WinCCWebControll, ist aber eine andere Lizenz auf dem Panel. Werd mal beides testen. |
Viele Grüße |
|
03.08.2009 17:22 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Asterix Ich habe Sm@rtService mit demWinCCWebControl auch schonmal ausprobiert. Jedoch fand ich lästig, dass ich mich jedesmal am Panel anmelden musste. (Passwort 100) Auch finde ich am Sm@rtClient schön, dass der Bediener direkt erkennen kann, dass er die Anlage (wie) über das Panel zu bedienen hat, da das Panel mitsamt der Buttons dargestellt wird. Ich meine aber, dass man für der Zugriff über Sm@rtClient auch die Sm@rtService Lizenz auf dem Panel benötigt. Kannst dir ja mal eine eigene Meinung bilden. Danke für dein Feedback. Gruß Uwe |
Folgen Sie uns auf