04.08.2008 18:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich würd evtl mal mit dem PI-Regler probieren. |
05.08.2008 09:40 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Hi Insane, müssen Vor- & Hauptpumpe geregelt werden? Das wären dann 4 Regelkreise. Die LOGO bietet dir max 2 Analog out. Wenn es 2 Anlagen wären, müsstest eben in 2 LOGOs investieren. Ein Regelpfad für einen PI-Regler habe ich dir angehängt. Die Analogverstärker am Ein-/ausgang dienen zum Abgleich an deine Hardware aussserhalb der LOGO. Der Eingang dient als Enable. Denn Sollwert (40bar) kannst du direkt im Pi Regler eingeben, oder als Verweis hinterlegen. Hoffe geholfen zu haben. Keep on rockin´, RMR DateianhangPI Regelpfad.zip (416 Downloads) |
Folgen Sie uns auf