18.05.2006 13:24 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung:
|
Wenn es um Datenbankanbindung geht würde ich mal hier schauen:
|
Zuletzt bearbeitet von: Chris am: 18.05.2006 13:26Greetings, Chris |
|
12.06.2006 11:27 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, Viel Erfolg Thorsten |
11.07.2006 18:50 | |
Beigetreten: 21.10.2005 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, OPC der einfachste Weg? - zumindest technisch gesehen ist das leider nicht so. Mit dem S7/S5-OPC-Server von uns istzwar eine Lösung verfügbar, die einfach und schnell installiertund in Betrieb genommen werden kann,aberman benötigt auch einen OPC Client. Wenn man den schonhat kann man über OPC nachdenken. Bei der Anfrage hier istabereine DLL wie das Prodave von Siemens oderdas schon erwähnte AGLink von uns die bessere Wahl. Zu den AGLink Einzellizenzen gibt es jetztmit ACCON-S7-EasyLog eine einfache Applikation, mit derProzessdaten von S7-Steuerungen in eine CSV-Datei geloggt werden können. Weiteres dazu hier. |
12.07.2006 09:14 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung:
|
Hier gibts Infos zu PRODAVE:
|
Greetings, Chris |
|
Folgen Sie uns auf