21.09.2009 09:58 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo, ich bin nun doch fündig geworden im Forum. https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/34796#top Das passt genau, nur Minuten, statt Sekunden. Würde aber gern noch wie folgt erweitern: Ein erneuter Tastendruck soll den Ausgang vorzeitig ausschalten. Und da beis ich mir die Zähne aus. Ich habe auch schon lange nichts mehr programmiert mit einer LOGO. Anbei meine Version, ohne den meldtext, brauche ich nicht. DateianhangVerzögerung-2.zip (70 Downloads) |
21.09.2009 11:12 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi KlausMz, in dem Fall kannst Du mit Einschalt-/Ausschaltimpulsen arbeiten. Siehe Anhang... DateianhangVerzögerung-2.zip (81 Downloads) |
22.09.2009 09:11 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo, vielen Dank für die Lösung. Funktioniert wie gedacht. Werde ich so umsetzen. |
Folgen Sie uns auf