06.01.2010 11:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Na, das klingt so als ob da jemand Betel's Mischersteuerung ein Schritt zur Lösung ist. Schau dir mal die Beiträge und die Schaltung von Betel an. Irgendwo ist die "witterungsgeführte Mischersteuerung V3" im Anhang dabei, hab sie grad selbst nicht zur Hand. Da wäre der untere Bereich für dich interessant, oben ist die Mittelwertbildung der Aussentemperatur drin. Nimm dir dazu etwas Zeit.. ...auf den ersten Blick ist die Schaltung ![]() Unklarheiten, fragen... |
Folgen Sie uns auf