23.02.2009 12:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, kann mir jemand sagen wie die max länge zwischen Logo und dem TD sein darf? Kann man da längen von 10 bis 15 meter überbrücken |
23.02.2009 13:39 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, dürfte kein Problem sein. 10m gibt Siemens an, irgendwo hier wurde aber auch von 20m berichtet. |
23.02.2009 16:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, hier |
22.02.2010 22:32 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (5) |
Hallo hab ich zufällig gefunden. Ist vermutlich unbezahlbar aber möglich. http://www.wut.de/e-58www-28-apde-000.php |
Folgen Sie uns auf