26.02.2010 11:53 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (2) |
hallo Kann es sein das der Eingang +/- 0-20mA verarbeiten kann? |
26.02.2010 12:59 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Welcher Skalierfunktion benutzt du? FC105? Dort gibt es einen Eingang Bipolar - der sollte mit "false" beschaltet werden |
05.03.2010 13:50 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Hallo Wasserwerker, du hast in dem CFC für den Analogwert sicherlich Bipolar stehen. |
Folgen Sie uns auf