06.03.2010 09:52 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hier mal was zum anfangen. Über den Mux ist es erweiterbar wie du willst. Würd ich mal sagen. LG Philipp ps:Desweiteren soll es noch eine Taste geben, womit von ganz Hell auf einen fest eingestellten Wert automatisch langsam runtergedimmt wird, das runterregeln kann aber mit einem weiteren Taster gestopt werden. Sieh dier Hierzu mal die Analoge-Rampe an. Dateianhangdimmen mit 2 taster.zip (226 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 06.03.2010 09:53Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 06.03.2010 09:52 |
|
06.03.2010 15:16 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo, hilfreich beim Aufbaudürfte auch die Osram DIM Fibel sein (spez. S. 45). http://www.osram.de/osram_de/Professionals/EVG_und_LMS/pdf_EVG_%26_LMS-Literatur/LMS_Broschueren/130T011DE_DALI.pdf |
Folgen Sie uns auf