22.08.2006 10:57 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, wir versuchen gerade eine Testumgebung für das Micro Automation Set 21 (https://www.automation.siemens.com/microset/html_00/products/set21/overview.htm) in unserem Firmennetzwerk aufzubauen. Das System sieht wie folgt aus: Der SINAUT OPC Server ist auf einem Windows 2003 Server mit öffentlicher IP Adresse installiert und steht in einer DMZ (Demilitarized Zone). Die Verbindung zu den GPRS/GSM Stationen funktioniert einwandfrei. Mit WinCC fexible möchten wir nun auf die OPC Daten des Sinaut Servers zugreifen. WinCC flexible lässt sich nicht auf Servern installieren, deswegen haben wir eine Installation auf einer Workstation im Firmennetzwerk gemacht. Die Frage ist nun: Wie kann eine Verbindung aus dem Firmennetzwerk in die DMZ erfolgen? Da der OPC Server in der DMZ steht zeigt WinCC flexible bei der OPC Server Auswahl den Server nämlich nicht an. Welche Ports sind für die Kommunikation zwischen WinCC flexible und dem OPC Server freizugeben? Hat jmd. eine Idee? |
Folgen Sie uns auf