11.04.2010 16:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Denke schon das dies geht, evtl. mit dem Baustein "analoge Arithmetik", "analoger MUX" Wenn die Logo als Slave die Uhrzeit über den Bus bekommt, sollte das mit dem Takt gehen. Müßte man halt ausprobieren. Ich selbst habe noch nicht so viel Erfahrung mit EIB, fang grad mit an. Aber auch nur um 2 Logo's miteinander zu verbinden. Wie oft fällt denn deine Wetterstation aus? Scheint ja öfters zu sein..... Anbei mal ne Idee, evtl. kannst sie verwenden. DateianhangTakt.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf