04.05.2010 19:40 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hi albeer, so habe jetzt mal nen bischen gebastelt. Habe die ganze Geschichte Völlig umgeschmissen und umgestrickt. Habe folgendes eingebaut: Hauptschalter I3 - Gibt Spannung für Licht und Videoanlage Q3 frei ( Licht geht auf 100% ) Möchtest du dies nicht ,dann lösche die Blöcke I3 + B013 + Q3 und am Block B001 den 1 Konnektor negieren ! Ablauf: Start I1 -> Einlassverzögerung (10s.) -> Dimmer Verzögerung (5s.) Licht dimmt runter-> Videotimer -> Licht geht auf 100% -> Auslassverzögerung (15s.) bis Start wieder frei gegeben ist. zusätzlich ist noch I2 für Reset und/oder Panick Taster eingebaut ( Video bricht ab und Licht geht auf 100%. Im Menü kannst du alle Verzögerungen ändern. Beim Speichern vergas ich im Block B003 die Min.Zeit wieder auf 120 zu setzen ( hatte zum testen auf 20 eingestellt ! ) Ich bitte dich dies zu ändern ! Schau es dir an , vielleicht habe ich deine Wünsche damit erfüllt. Gruß OPatzki DateianhangVideozimmer 4.zip (104 Downloads) |
04.05.2010 20:22 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, nochmals Danke für die Mühe .. muss jetzt kurz mit der Schaltung warm werden. Ich selber war aber auch nicht untätig .. was haltet Ihr von meiner Interpretation der Schaltung?!? Das einzige was ich momentan nicht hinbekomme, ist die "Spieldauer" im Display .. der fux hat es gut beschrieben aber irgendwo hackt es bei mir noch .. hat jemand einen Tipp? Gruß, albeer DateianhangVideozimmer5.zip (81 Downloads) |
04.05.2010 20:29 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Jo dat geht so auch |
04.05.2010 20:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
.. ne Idee bezüglich der Filmlänge im Display anzuzeigen hast auch nicht? |
04.05.2010 22:58 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Meinst du etwa so ? in der Simulation zeig er erst 00:00 an starte einmal und dann zeigt er dir die zeit an. DateianhangVideozimmer5.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf