28.08.2006 15:49 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo! ich denke für dich wäre eine SIWAREX R Wägezelle das Richtige. Hier kannst du dich näher dazu erkundigen. Gruß Lifrasil |
01.09.2006 15:08 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo Erwin Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber, dass die Wägezellen (zB Siwarex) eine entsprechende Baugruppe benötigen, in welcher auch gerechnet werden kann. Die Simatic S7-200 hat neuerdings so eine Baugruppe, mit welcher auf einfachste Weise genau gewogen werden kann. Schau Dir einmal das Set 6 an: http://www.automation.siemens.com/microset/html_00/products/set6/overview.htmund hier der Link zum Beispiel mit Startup Code: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22354065 Eine S7-200 CPU 222 ist preislich sehr interessant und wenn Du bedenkst, dass mit dem Startupcode des Beispiels nichts mehr schief gehen kann, hast Du wahrscheinlich mehr als die Preisdifferemz gespart. Mit Logo! empfehle ich eine elektronische Waage mit einem Analogausgang 0..10V. Diesen kannst Du direkt auf einen der Eingänge I7 oder I8 einer DC Logo! führen und dann mit dem Analogschwellwertschalter oder dem Analogkomparator (sehr geeignet wenn Du direkt Schalten willst) die Aktion auslösen. Mit einem Potentiometer auf dem übriggebliebenen Analogeingang kannst Du mittels eines Verweises und einem Meldetextfenster den Parameter des Wägens (sprich eingestelltes Gewicht) sehr komfortabel einstellen. [:P] |
Folgen Sie uns auf