12.05.2010 13:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was die Minus-Temperaturen angeht, gibt es schon Erfahrungen. Wegen Vibrationen sind mir jetzt keine Berichte bekannt. Aber, wie stark fallen die denn aus? Wo würde Logo eingebaut werden, Führerhaus, im Fahrwerk (Kasten)? |
12.05.2010 15:14 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Wie nachbar schon sagt, ist der normale Temperaturbereich 0...55°C, wobei es aber Erfahrungen gibt, dass es auch unterhalb klappen kann. Wenn Du der Sache nicht traust, schau mal nach den SIPLUS-Varianten mit erweitertem Temperaturbereich. http://www.automation.siemens.com/mcms/topics/de/siplus/extreme/siplus-logo/Seiten/default.aspx Hier gibt es auch den "Upmitter", ein Netzteil speziell für LOGO! im Fahrzeug. Zu den Vibrationen: Das sollte kein Problem sein, immerhin entwerfen hier ander Kollegen Rasenmähersteuerungen mit der LOGO! Wenn Du mal bei YouTube "Siemens LOGO" eingibst, habe ich auch schon Videos von LOGO! im Auto gesehen. LOGO! ist auch auf Schwingungen getestet. Das kannst Du im Handbuch im Anhang A Techn. Daten nachlesen. Wenn Du mal bei Siemens nachfragst, gibt´s dafür bestimmt auch ne Prüfbescheinigung. |
Folgen Sie uns auf