12.05.2010 08:03 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, ist der Starter aktuell und auch das Sinumerik Addon mit installiert worden (vgl.: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39073463)? Auf Sinamics kommt man dann wunderbar drauf. Allerdings bitte bei der Steuertafel keine Verbundachsen verfahren! CU! |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 12.05.2010 08:44~(‾▿‾)~ |
|
12.05.2010 15:55 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für Ihre Antworte. Dann kommt noch eine Frage. Gibt es eine Inbetriebnahmehandbuch für die Kommunikation? MfG Leo |
17.05.2010 13:14 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
DocOnCD oder DocOnWeb sollten hier weiterhelfen! www.automation.siemens.com/doconweb |
~(‾▿‾)~ |
|
18.05.2010 00:55 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für Ihre Antworte. wir benutzen die SINUMERIK 840D sl SW V2.5. Kann SW V2.5 auch "Starter" unterstützen? Gruß Leo |
Folgen Sie uns auf