31.05.2010 10:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Und noch ein bisserl mehr Information zum Thema Win NT und USB gibt es hier: http://nt4ref.zcm.com.au/usb.htm |
~(‾▿‾)~ |
|
31.05.2010 11:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Wird er keinen finden, behaupte ich mal ganz dreist. ![]() |
31.05.2010 13:39 | |
Beigetreten: 12.01.2007 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, es gibt wirklich wenige Treiber für USB unter NT. Kurze und interessanteInfos zu USB unter NT finden sich unter: http://www.notebook-treiber.de/artikel/kostenlose-usb-driver-nt4.php http://www.pctipp.ch/downloads/betriebssystem/24925/woodheads_usb_treiber_fuer_windows_nt_40.html Aufgrund der Gefährlichkeit und des Aufwandes lasse ich das Projekt erst mal sterben. Die Betriebssicherheit der Anlagen steht bei mir sehr hoch im Kurs und noch dazu laufen diese rund um die Uhr an 6 Tagen die Woche. Was mich aber bezüglich Front-USB an OP015 noch interessieren würde: Es gibt ab bestimmter Version einen Button mit dem Namen USB in der 840D-Software, also HMIund in den Versionen vorher kann der Button - Diskette so umkonfiguriert werden, dass hiermit auf USB geschrieben wird. Dazu soll man in der MMC.ini unter [DIENSTE] FloppyDisk= e: |
Folgen Sie uns auf