03.06.2010 22:10 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Hi, danke an Nachbar für das beispiel, aber hier mal ein beispiel wie man über Merker von 2 Analog signalen auf eines kommt. LG Philipp |
03.06.2010 23:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ob du nun S7 oder Logo nutzen mußt/willst, solltest du erstmal abklären. Damit dir dann im richtigen Forum geholfen werden kann Zwischen Logo und S7 sind schon große Unterschiede, was schon beim Aufbau und der Konfiguration anfängt. Was den Vergleicher in Logo angeht, weiter unten gab es schon mal so eine Frage. Im Grunde muß man wissen was man denn machen möchte. Dann kann man mit den in Logo integrierten analogen Bausteinen schon einiges machen. |
Folgen Sie uns auf