07.06.2010 15:23 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 10:08:41~(‾▿‾)~ |
|
07.06.2010 15:41 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (1) |
Alles funktioniert. Hab das Raid wieder aktiviert. Eigentlich kam die Lösung zum Problem bereits in der ersten Antwort... Nachdem ich mit F6 den Treiber von CD dazulade muss ich: Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID auswählen und _NICHT!!!!_ Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller Die Aktion hat jetzt ja nur 5h gedauert.... Thx an TomDeWou für die eigentlich Lösung und thx Servicetechniker und grg für die ganzen Tipps und Hilfestellungen. |
Zuletzt bearbeitet von: ellix am: 15.06.2010 15:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf