14.06.2010 09:15 | |
Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo, es gibt das Produkt Simit, damit lassen sich ganze Werke simulieren. Es gibt auch von Fremdherstellern Produkte, mit denen eine simulaion möglich ist. Ohne viel nachzulesen, bin ich der Meinung, dass sich E/A Baugruppen simulieren lassen. Dass z.B. Send/Receive Protokolle unterstützt werden möchte ich anzweifeln. Mag sein, dass es geht. |
14.06.2010 09:46 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung:
|
Hallo, Ich glaube, dass Sie bereits das sahen FAQ Wie kann eine Kommunikation zwischen zwei CPU-Baugruppen simuliert werden? Täuschen Sie auch zwischen der CPU vor, und WInCC Beugen ist möglich sondern auch dort einige Beschränkungen haben. In Ihren Bedürfnissen denke ich, dass sogar SIMIT Software nicht nützlich sein würde. Gruss, Hristo Mihalev |
14.06.2010 09:58 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Genau den Link habe ich gesucht Ich probier jetzt einfach mal etwas rum. Danke |
Folgen Sie uns auf