05.08.2009 22:03 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
PC: Win XP Prof, SP1 "registriert für" Sinumerik "Organisation" Sinumerik "Computername" Sinumerik ip:192.163.211.1 bevorzugter DNS Server 192.163.211.2 Standartgateway: 192.163.211.2 die PCU20 kann nichtDNS Server sein oder Gateway sein HMI Embedded Network Manager: vers:06 05 49 00 einstellwerte: PCU20_USER kennwort: PCU20_USER (auf C:\ installiert) Programmeordner (shared folder name): Sinumerik (C:\DATENSICHERUNG\TALENT) da leigt der Fehler Maschine: Sinumerik 810D PCU20 im logischen laufwerk hab ich eingegeben \\192.163.211.1\DATENSICHERUNG\TALENT im logischen laufwerk eingeben \\192.163.211.1\Sinumerik netzwerkkonfig: mit netz ihne bestätigung besser mit bestätigung |
06.08.2009 10:59 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung: (78) |
hast du die einjstellungen DNS Server und Gateway geänderrt ? |
06.08.2009 11:51 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
ja, DNS Server und Gateway hab ich entfernt. jetzt steht (PC) nur noch die IP von 192.163.211.10 und die subnetzmaske 255 255 255 0 drin. |
Folgen Sie uns auf