15.09.2006 08:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Bringt es was, den MSSQL-Server aus dem WinCC V6.0 SP4- Paket zu installieren oder schiesse ich mir damit die WinCC V5.1 ab? |
15.09.2006 09:33 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo sowas solltest Du auf KEINEN Fall machen, Du würdest sehr viel Unheil auf Deinem Rechner anrichten....niemals WinCC Versionen oder Teile davon mischen!!! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22056585 (zu WinCC v5 konnte ich leider nix finden) Ich projektiere zB gerne mit Wechselplatten, auf einer WinCC auf der anderen WinCC flexible oder wie gerade eben, projektiere ich unter VMware - jeweils eine VM-Installation für WinCC oder WinCC flex nemo |
Zuletzt bearbeitet von: Nemo am: 15.09.2006 09:37 |
|
Folgen Sie uns auf