21.06.2010 12:33 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Servicetechniker, hm, also es werden nicht alle neuen Themen die im Forum veröffentlicht werden als Intranet-Themen gekennzeichnet. Also wenn, dann muss es besondere "Zusammenhänge" oder so geben. Gibt es noch Details, die von Interesse sein könnten? z.B Browser, ... Dann können wir das nochmal explizit ausprobieren. Das wieder wegnehmen der Kennzeichnung scheint ja zu funktionieren. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
21.06.2010 12:51 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Servicetechniker, jetzt sind erstmal alle Themen im Internet sichtbar. Was heißt "Siemens IE"? Soweit ich weiß sind IE6 und IE8 im Einsatz. Werde parallel dazu mal ein wenig ausprobieren. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
21.06.2010 13:30 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Servicetechniker, habe es jetzt mal mit dem IE 6 und dem (älteren) Firefox die ich hier habe ausprobiert und neue Themen gestartet. Beide waren im Internet sichtbar und ich konnte auch während des Erstellens entscheiden ob Internet / oder Intranet. Was das nachträgliche Umstellen betrifft: Auch ich bin der Meinung, dass es für den Ersteller eines Themas möglich sein muss auch noch nachträglich zwischen Internet- und Intranetveröffentlichung zu wechseln. Ein entsprechender Änderungshinweis an unser Entwicklung habe ich geschrieben. Bis das umgesetzt ist (derzeit gibt es keinen Termin für ein geplantes Update) kann diese nachträgliche Umstellung nur durch die Moderatoren erfolgen. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf