03.08.2010 21:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für die Info. Ein solcher Baustein ist nicht im Schaltschrank. Habe das PLC.ARC File zum Service zu Siemens geschickt. Dort trat der Fehler beim Rückspielen des Archivs auf einem Parallelsystem auch auf. Habe nun das Problem, daß ich woll verschieden Archive habe (von verschiedenen Zeiten) aber alle bytegleich sein sollen. Hänge hier mal die PLC Datei an. Vielleicht hat ja jemand ein Tool um die Korrektheit der Datei prüfen zu können. Habe ein pdf angehägt, damit ich es hochladen kann. DateianhangPLC.ARC.pdf (176 Downloads) |
Folgen Sie uns auf