05.08.2010 12:43 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, zu dem FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43877513 ein paar Fragen: 1. Desktop-Icons nach Installation Siemens Security Patch: Nach der Installation sind die Icons auf dem Desktop nur noch Windows-Standard Icons. Dies wir im FAQ ja beschrieben. Den folgenden Satz verstehe ich nicht ganz: "Nach Verfügbarkeit eines Microsoft Security Updates wird ein weiteres SIMATIC Security Update zur Wiederherstellung der Icons bereitgestellt....."" Ist dieses Securtity Update nun schon verfügbar oder erst später? 2. Einrichten eines Hautpbenutzers: Gibt es ein FAQ wo die Vorgehensweise beschreiben wird, um ein PCS7 System von Windows Administrator auf Hauptbenutzer umzustellen? Einfach einen Hautpbenutzer einrichten reicht da wohl nicht aus.
|
05.08.2010 22:24 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (111) |
Hallo Softwerker,
Wenn ich den Beitrag SIMATIC Security Update (aktualisiert 03.08.2010) richtig lese, so ist das Umkehrtool da.
Vom Rest hab ich keine Ahnung Gruß Sabine |
21.08.2010 20:44 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 1168 Bewertung: (282) |
Hallo Softwerker, Wenn man PCS7 erstmalig installiert oder neue Benutzer anlegt ist es sehr empfehlenswert das auf der Installations-DVD befindliche Dokument "PCS 7 - PC-Konfiguration und Autorisierungen" und die PCS7-Liesmich zu lesen. Nach der Installationsind die Dokumente auch über Start -> Simatic -> Dokumentation bzw. Start -> Simatic -> Produkt-Hinweise zu erreichen (zum Nachschlagen für weitere Rechner). In der "Liesmich" heißt es z.B.: 3.4.8 Zugriffsrechte im Betriebssystem festlegen Eine PCS 7 OS richtet nach der Installation unter Windows automatisch die lokale Benutzergruppe "SIMATIC HMI" ein. In diese Benutzergruppe werden der gerade eingeloggte Benutzer und der lokale Administrator aufgenommen. Nehmen Sie in die "SIMATIC HMI"-Gruppe die Benutzer auf, unter deren Login auf PCS 7 OS zugegriffen wird.Weitere Informationen finden Sie im WinCC Information System unter "Installation Notes > Voraussetzungen für die Installation > Zugriffsrechte im Betriebssystem festlegen" und im Dokument "PCS 7 - PC-Konfiguration und Autorisierungen.pdf" auf der SIMATIC PCS 7 DVD im Ordner _Manuals\Deutsch. Ab PCS 7 V7.0 müssen die User der Gruppe "SIMATIC HMI" zusätzlich auch noch in die Windows Gruppe "SQLServer2005MSSQLUser$<Rechnername>$WINCC" händisch eingetragen werden. Alle Windowsbenutzer, die mit PCS 7-, PCS 7 OS- oder Route Control-Projekten arbeiten, müssen zusätzlich Mitglied der Gruppe "SIMATIC NET" sein, wenn diese vorhanden ist.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "DefaultUserName"="Benutzer" |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 22.08.2010 10:29"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf