02.09.2010 14:35 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, hast du an dem TD auch die Stromversorgung angeschlossen? Ist am TD-Kabel was geändert? Hoffe das hilft dir weiter |
02.09.2010 15:47 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo ! Am Kabel ist nichts geändert. Die Stromversorgung ist am LOGO Power angeschlossen,hab ich auch gemessen - 24V DC. |
06.09.2010 09:46 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, dann tip ich auf das LOGO! TD Kabel. Wenn du noch ein TD mit Kabel hast, einfachmal tauschen und sehen was geht. Gruß |
06.09.2010 15:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das Display zeigt auch etwas an, wenn Spannung angeklemmt ist und kein Datenkabel dran ist. Kommt dann halt nur: " BM keine Antw / ESC drücken "... |
07.09.2010 12:14 |
|
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
hhh |
07.09.2010 12:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
bei dc speisung polarität beachten P1+ / P2 M |
07.09.2010 16:00 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, Polarität am TD ist auch bei DC-Versorgung egal. |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 07.09.2010 16:01 |
|
Folgen Sie uns auf