06.02.2010 14:07 | |
Beigetreten: 06.02.2010 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo veruche nun schon länger mit Strater und der CPU 315F -2 PN/DP auf den Micromaster Online zu gehen. Der PC ist über Profinet mit der CPU verbunden. Der MM440 über Profibusschnittstelle der CPU. Der MM440 läßt sich über das Programm einwandfrei ansprechen. Nur mit Starter kann ich nicht ONLINE gehen. Der Zugriffspunkt wurde schon umgestellt auf Step7 Onlinezugang. Nach mehreren Suchaktionen habe ich es mit Routing vom Profinet zum Profibus versucht siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=22794082&caller=view Hat aber alles nicht funktioniert . Habe jetzt was von Drive-ES Basic gelesen. Mir ist aber noch unklar ob ich für das Routing unbedingt Drive-ES Basic benötige oder ob es eine andere Lösung gibt. |
08.02.2010 10:46 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, Ad. 1: DriveES ist eine S7-Bibliotek die das Ansprechen von Umrichtern (z.B. Micromaster) erleichtert. Starter sollte auch ohne gehen – evtl.GSD-Dateien auf den neuesten Stand bringen. Achtung:Bei DriveES und GSD-Dateien sind die MICROMASTERin unterschiedlichen Ordnern untergebracht. Ad2. MICROMASTER können nur als „normale“ Slafe´s angesprochen werden; Safety geht nicht. FAQ-Sammlung zu DriveES und MM4: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26436559 FAQ-Sammlung zu STARTER und MM4: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24145954 |
27.09.2010 11:28 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Leute, bin wieder da ..... und Ihr habt recht, so zwischen Tür und Angel sollte man nichts mehr beantworten. Hier für die die es noch interessiert: - es ist zuerst DriveES basic zu installieren (kostet leider etwas) - dann muss der STARTER neu installiert werden (ja ... ja) - die FU´s in der HW-Konfig als OM´s von DriveES projektieren - im NetPro einen Netzübergang projektieren und die Schnittstelle aktivieren Das ganze findet Ihr im FAQ: 23432199 |
Folgen Sie uns auf