06.10.2006 08:35 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41) |
Hallo! Bei den aktuellen S7-300 CPUs mit einer MMC-Karte ist der OB81 nicht verfügbar, da diese CPUs keine Pufferbatterie besitzen (siehe Operationsliste S7-300 CPU 31xC, CPU 31x, IM 151-7 CPU, BM 147-1 CPU, BM 147-2 CPU) Bei den alten S7-300 CPUs ohne MMC-Karte (dafür mit Pufferbatterie) ist der OB81 verfügbar (siehe Operationsliste S7-300 CPU - Daten CPUs 312 IFM bis 318-2 DP) |
Greetings, Chris |
|
11.10.2006 17:11 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo, es gibt auch die Möglichkeit den Batteriestatus über die SFC51 auszulesen. Die Information holen Sie aus der zugehörigen SZL (Systemzustandsliste). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7701820 Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf