05.09.2005 15:55 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung:
|
bitte prüfen sie die Konfiguration des CP342-5 anhand des folgenden FAQs Häufige Anwenderfehler bei Verwendung des CP 342-5 als DP-Master http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18208090 Besonders wichtig ist hierbei Punkt 6 Projektierung von DP-Slaves an den CP342-5 als DP-Master Vergewissern sie sich, dass sie an den CP342-5 angeschlossene DP-Slaves ausschliesslich über den Ordner DPV0-Slaves bzw. über GSD-Datei projektiert haben. Haben sie dies nicht beachtet, kann es zu dem von ihnen beschriebenen Verhalten führen. Allerdings funktioniert, wie sie bereits festgestellt haben, der Datenaustausch trotzdem. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:05link editiert Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 12.10.2005 14:16Zuletzt bearbeitet von: Import-User-2 am: 12.09.2005 13:55 |
|
Folgen Sie uns auf