21.10.2010 08:15 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, erst mal viel Spaß und Erfolg Mach damit schon lange rum. Bisher aber nicht mit iPhone sondern mit PDA/MDA. Hier mal meine Erfahrungen: 1. HTML-Seiten mit Werten verwenden Applets, Beans,...) 2. Damit diese dargestellt werden können muß an dem Teil (iPhone) eine JVM laufen (Java Virtuell Maschine). 3. Nach langen Recherchen in diversen PDA Foren habe ich aufgegeben (ca. 4 Jahre her) Lösung: HTML-Seite nicht selber programmiert, sonder mit SpiderControl für S7-200. Siehe http://www.ininet.ch Mit dem Spider Controll (~ 300€) die HTML-Seite programmiert und dann auf dem PDA den MicroBrowser(~50€) installiert. Hat sofort funktioniert. Keine weitere SW auf dem PDA notwendig. Ininet mal Fragen, ob der MicroBrowser schon für iPhone verfügbar ist. Andere Lösung: 1. Daten von Steuerung --> auf PC 2. Darstellung der Werte mit WinCC flex (ich glaube WinCC flex 2008 Compact) Wichtig der MiniWeb-Server muß Teil von WinCC flex sein. 3. Die WinCC flex-Darstellung kopieren und die Auflösung auf PDA ändern, sonst scrollst du dir später einen Wolf. Tip wenig Grafik verwenden wegen der Datenmenge. 4. Die angepaßte Seite dann über den Miniwebserver und MWSL-Script (Multi-Web-Server-Language) über Port 80 ins Internet stellen. 5. Auf dem iPhone den Link eingeben LOGIN und PW, und schon kannst du die Seite sehen. Hat Siemens mal auf der Hanovermesse vor ~ 2Jahren gezeigt. Da war ich hin und weg. Keine weitere SW auf PDA notwendig. Damals konnte mal die S7-200 mit dem PDA steuern. Lt. den freundliche Siemensianer läuft dies auf praktisch auf allen Mobilen-Teilen die eine Verbidung zu normalen Internetseiten herstellen können. Soviel zu "Visu". Nur zur direkten Steuerung über iPhone: Guckst Du hier: http://i-controlcenter.com/pages/de/homeVideo ansehen!!! Ist zwar eine S7-300 aber könnte evtl. auf für S7-200 laufen. Mal den Kontakt suchen und nachfragen. Hoffe die Info hilft dir weiter. |
03.11.2010 11:07 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, häng doch an den CP243-1 IT mal einen WLAN Router. Richte alles soweit ein und ruf die Testseite des CP's mit dem iPhone auf. Auf der Testseite gibt es eine Statustabelle. Versuchmal mit dem iPhone einen Wert einzutragen z.B. SM0.5 oder E0.0. Wenn dir da ein Wert dargestellt wird, dann geht es auch ohne JAVA. Hat bei mir auf PDA und MDA aber nicht funktioniert. Du kannst dir aber auch auf die Schnelle eine eigene HTML-Seite basteln. Dazu gibt es bei Siemens kostenlos den HTML-Code-Generator. Ist ein einfaches Tool um HTML-Seiten mit Werten aus der CPU zu generieren. HTML-Code Generator Download hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21287395 Aber soweit ich weiß werden die Werte nur mit JAVA dargestellt. Viel Spaß. |
Folgen Sie uns auf