09.11.2010 21:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
![]() Anzeige Mitglieder sehen diese Werbung nicht. Jetzt kostenlos registrieren. Hallo,ich hab ein Problem bzw ein Denkfehler beim Programmieren einer Zeitsteuerung mit der LOGO 230V RC 0BA6. Auserdem bin ich ziemlicher Anfänger in diesem Bereich ![]() Also: Ich habe 2 Zeitschaltuhren die zu unterschiedlichen Zeiten schalten, diese sollen aber den selben Ausgang ansteuern. Mit einem Schalter am Eingang will ich zwischen den beiden Zeitschaltern wechseln. Wichtig ist halt das das über den gleichen Ausgang funktioniert. Wäre einer so nett, mir einen kleinen Denkanstoß zu geben oder schnell ein Bespiel zu machen? Danke euch mfg |
Folgen Sie uns auf