11.11.2010 13:24 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, der Speicher ist in LOGO! begrenzt. Vorschlag: 1. Funktion: schau dir mal das Beispiel Menue-Steuerung von Siemens an. Zu finden hier: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx#Display 2. Text. Vorschlag: Mach die Bediehnung der Maschine. Per F-Tasten schaltest du auf die zweite Sprache um, die dann genau für das Bediehnbild die Erklärung darstellt. Per f-Tast wieder zurück zum Bediehnbild. Als Zeichensatz würde ich GBR verwenden, da du hier mehr Text darstellen kannst. PS: mit Laufschrift oder Umblenden kannst du mehr Text darstellen. Viel Spaß beim Spielen. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf