16.08.2006 10:51 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo ELO, dazu gibt´s einen FAQ der Dir weiterhelfen müsste: FAQ Beitrags-ID: 22117495 Im englischen Forum gibt´s dazu auch einen Beitrag: |
01.09.2006 15:51 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (7) |
Hello ELO Logo! Soft Comfort Version 5 hatte immer ein paar Böcke dabei. Einige wurden schon behoben und sicher werden es weitere auch noch. Ich konnte beispielsweise ein file nicht mit einem Doppelklick öffnen, jetzt mit dem Servicepack geht es. Du findest es aber nicht im Support, sondern nur über den Link auf der Homepage. Versuche es mal damit, habe kein schlechtes Gefühl, dass Du vielleicht sogar Dein Problem los bist: https://www.automation.siemens.com/logo/ftp/softcomfort_v2/update/Update_V5.0.20.luf Logo! Soft Comfort V5.0 aufstarten, dann auf "Extras", dort auf "update Center" und dann nach "weiter" auf Dateisystem. Dort suchts Du Dein Ordner, wo Du den Download hingeladen hast und dann "weiter", der Restist geführt. Du kannst keinen fehler machen. Hat bei mir auch funktioniert. Wichtig: Dieses zip-file nicht entpacken, sonst findet es die Logo! Soft Comfort nicht. |
02.10.2006 17:29 | |
Beigetreten: 13.08.2006 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
[:D]Danke , das Problem wurde gelöst. Gruß |
02.10.2006 18:59 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Aber wie nutzen ich das .luf program? und is es fur pc oder auch fur mac? |
Folgen Sie uns auf