20.01.2011 15:50 | |
Beiträge: 316 Bewertung:
|
und ich nochmal... also, ich hab einiges nicht beachtet. Voraussetzungen für den OB 83: Das Ziehen und Stecken von zentraler Peripherie ist bei S7-300 nicht zulässig. • Die CPU 318 verhält sich bezüglich dezentraler Peripherie wie eine S7-400-CPU. Bei allen anderen S7-300-CPUs gibt es den Ziehen/Stecken-Alarm nur für die CPUs 31x PN/DP, und zwar nur für die PROFINET IO-Komponenten. • Bei der IM151/CPU (CPU bei ET 200S) gibt es den Ziehen/Stecken-Alarm nurfür die zentrale Peripherie. |
Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 20.01.2011 15:55Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 20.01.2011 15:51 |
|
Folgen Sie uns auf