02.11.2006 09:47 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo Michael-SH, schau doch mal diesen FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14353472 Zusätzlich gibt es im Handbuch "Technische Daten der CPU 31xC" im Kapitel 6.6 folgende Aussage: "Die integrierten Ein-/Ausgänge der CPUs 31cC können für Technologische Funktionen bzw. als Standardperipherie genutzt werden." Grüße Morten |
Zuletzt bearbeitet von: Morten am: 02.11.2006 10:26 |
|
03.11.2006 11:58 | |
Beigetreten: 30.08.2006 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Danke für die Klärung! Gruß Michael |
Folgen Sie uns auf