14.03.2011 20:46 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe bereits eine in meinen Augen umfangreiche Terrariensteuerung umgesetzt (anbei mit 0BA6). Nun möchte ich mir günstig eine 0BA5 kaufen, um eine Steuerung für Wintergartenoberlichter (2x Stellmotoren, über Polungswechsel in Abhängigkeit der Temperatur) umsetzen. Ich benötige keine großen Finessen, aber dazu reicht doch auch dicke eine 0BA5? Oder anders formuliert: Was könnte mir fehlen, ausser analoge Arithmetik? Danke und Gruß Christoph DateianhangTerra-Control_final.lsc.zip (79 Downloads) |
14.03.2011 20:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nun das kommt darauf an... fehlen K könten 70 Blöcke Schaltungsinhalt oder weitere (> 10) Textmeldungen oder remanente Speicher oder... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.03.2011 22:13 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Für 20 Euro mehr konnte ich jetzt eine 0BA6 ersteigern... Danke für die Antwort! |
15.03.2011 13:35 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo! Danke für diesen freundlichen Hinweis. Das war mich gar nicht bewusst! Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf