16.11.2006 12:16 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo zusammen, gibt es eine Liste oder Hilfe für die Projektierung von Meldungen. Z.B. die Funktion @1%s@ ist der Aufruf des Batch Namen. Ich müsste einen Prozesswert einfügen von einem Parameter den ich selbst angelegt habe. Dies kann man über den AUX Eingang schleifen kann man auch direkt auf ihn zugreifen? Mich würden auch noch andere Funktionen interessieren Vielen Dank Gruß Philipp |
Folgen Sie uns auf