27.04.2011 21:24 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Phhhh aber nochmals ,wenn K2 21-22 Ab geschaltet von Zentraltaster (geht über Logo) dann liegt doch keine Spannung an S2 und S3 ?? |
27.04.2011 21:46 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Okay jetzt hab ich es verstanden Tja da wird es besser sein die Kabeln zu tauschen. Danke für deine Bemühungen nochmals melde mich wieder |
01.05.2011 12:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo nochmals. Nun habe ich den Schaltplan fertig und möchte die Sache programmieren( siehe Anhang) weiss leider nicht wie ich anfangen soll. Zur Beschreibung: S - Zentral steuert alle Motoren Auf und Zu. Sollte Wind und Regen (Multisensor) auftreten sollten nur die Raffstoren im OG automatisch Auffahren. danke DateianhangJalousiesteuerung.pdf (120 Downloads) |
02.05.2011 21:12 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo nochmals Hat jemand einen Ansatz bitte. Noch eine kleine Änderung :Zentraltaster EG ist noch hinzugekommen. Ich weiss leider nicht wie ich anfangen soll. Welche Sachen muss bei der Softwareprogrammierung geachtet werden ,da es mein sogenannter"Sprung ins kalte Wasser" ist. Danke DateianhangJalousiesteuerung Neu.pdf (116 Downloads) |
Folgen Sie uns auf