05.05.2011 16:19 | |
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo, nach dem Ändern der HW Konfig müssen diese Änderungen übersetzt und in die CPU geladen werden. Dannach musst du das Progamm erneut übersetzten und laden, d.h. die CPU geht beim Laden der HW in Stop. Wenn du Anlagenänderungen im Laufenden Betrieb vornehmen möchtest solltest du dich mal mit der Thematik CiR (configuration i run) auseinander setzen. Handbuch "SIMATIC Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7 V5.5" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45531110Kapitel 8 Handbuch "SIMATIC STEP7 V5.5 Anlagenänderung im laufenden Betrieb mittels CiR" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45531110 |
Folgen Sie uns auf