12.06.2011 14:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo dave, a) du soltest immer diene Schaltungen hier einstellen, ansonsten ist es (uns) zu umständlich die Schaltung erneut zu erstellen (und ggf. auch mit Parametern, die NICHT den deinen entsprechen! b) Wenn eine Einschaltverriegeling der Ausgänge gewünscht wird, dann muss der Block (bzw. die beiden Blöcke), der den Ausgang schaltet, auch auf "0" gesetzt werden, Deshalb muss dieser ein Reset-Pin haben und dieser zur Blockade angesteuert werden. Vgl. dazu z. B. meine Schaltung in "Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung)"; Datei: "witterungsgeführte_Mischersteuerung_V3_2.lsc"] MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf