12.12.2006 14:40 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
Hallo, ist es möglich beim Umverdrahten auch die C-Scripte eines Bildes zu ändern? Wäre sehr hilfreich. schonmal Danke Houseman |
13.12.2006 14:03 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi Houseman, erst ´mal die schlechte Nachricht : Geht beim Umverdrahten nicht. Aber Workarounds: 1. Du schreibst Dir einen eigenen Wizard (braucht man gute C Kentnissen) 2. Da gibts es einen FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14278452 Der nützt aber nicht wenn das Kind schon im Brunnen ist. Aber für das nächste Projekt ist der super hilfreich. Frohe Weichnachten |
Folgen Sie uns auf